This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ25638 ESD 问题

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581981/bq25638-bq25638-esd-issue

器件型号:BQ25638


你(们)好

如图所示、我们有一个采用 BQ25638 的产品。 在 SYS 和 GND 之间的静电放电 (ESD) 测试期间、SYS 和 BAT 之间的连接始终暂时断开、然后重新连接。 请问是否有方法可以确认此问题的原因? 是否有方法可以改善这种情况、以便在 ESD 测试期间 SYS 和 GND 之间的 MOS 不会断开连接?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    在 ESD 测试期间、BQ25638 IC 是否由 VBUS 或 BAT 引脚供电? 如果充电器 IC 未通电、SYS 和 BAT 引脚之间的内部 BATFET 将不会保持开启状态。  

    此致、

    Garrett