This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185:STAT1 和 STAT2 LED 为低电平/关闭

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581816/bq25185-bq25185-stat1-and-stat2-leds-low-off

器件型号:BQ25185


亲爱的读者、  

 

我有 5 块通过 BQ25185 连接的 PCB、如下所示。

所有 5 个都有相同的问题。

image.png

 

STAT1 和 STAT2 LED 均关闭。 根据数据表第 19 页、这可能意味着以下几个方面:“不可恢复或闭锁故障 (ILIM/ISET 引脚短路、BATOCP、充电安全 TMR_EXP)“

我已经检查了 ILIM/ISET 引脚未短接至地、并且它们与数据表中指示的电阻正确连接。 我不确定如何触发 BATOCP、另外、因为 5V USB 电源的问题是相同的。 我不确定 Safety TMR_EXP 的含义或具体做法。

 

我已经尝试将 TS/MR 引脚接地短接以禁用/退出出厂模式(不确定是这样做还是理解正确)。

 

此外、我还确定了以下内容:

 

-SYS 与仅连接电池时的电池电压 (3.80V) 完全相同。

仅连接 5V USB 电源时、-SYS 为 4.9V。

5 伏 USB 电源和连接电池时、-SYS 为 4.9V。

 

您能告诉我为什么 STAT1 和 STAT2 输出为低电平? 我可能错过了哪些其他内容?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、SYS 上的负载非常低、因为 SYS 之后的 LDO 一直在关闭。 我将仔细检查 LED 的极性、但 STAT1 和 STAT2 上的信号绝对为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    STAT1 和 STAT2 引脚为开漏引脚、因此应上拉 LED 的阳极、将阴极连接到 GND。 可参考 EVM 用户指南中 BQ25185 EVM 的原理图进行参考:

    BQ25185 EVM 用户指南

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个问题。

    如果我不想使用 STAT1 和 STAT2 引脚、既不使用 MCU、也不使用 LED、则应将它们悬空、将其接地或上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很高兴我能提供帮助。

    如果未使用、STAT1 和 STAT2 引脚可以保持悬空。

    此致、

    Alec