This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:PMIC DDR 电压尖峰

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581768/tps65217cevm-pmic-ddr-voltage-spike

器件型号:TPS65217CEVM


将 TPS65217CRSLT 与 AM3358BZCZA100 UP 和 ISSI IS46TR16640B-125JBLA2 DDR 存储器配合使用。  

系统中没有电池、使用应用 SLVA901、我们使用系统稳压 5V 作为直流/直流降压电源的 VIN、并使用从 BAT/ BAT_SENSE 到接地的 100 Ω RLL。 VIO 由 VLDO2 供电。 L1、 L2 和 L3 上的每个都有 2.2uH 电感器。 此外、L1 具有 30.1uF(3 个 10uF 和 1 个 100nF 并联)输出电容、而 L2 和 L3 每个具有 20.1。

通常、RESET_N 保持开路、因为我们在默认条件下使用 PMIC、并且不会通过 I2C 进行通信。 然而、在我们模块的钉床测试期间、我们发现在将复位下拉至将 DCDC1 输出尖峰从 1.5V 拉至 4.08V 时、便会关闭、并导致许多 DDR 器件严重损坏。 PMIC DCDC1 和 DDR 之间有 0 Ω 链路电阻器、在移除这些电阻器后、PMIC 出现问题后、尖峰仍然存在。

什么可能导致 DCDC1 输出出现此尖峰?  

RESET6.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    您是否可以附加原理图和布局文件、供我的团队检查并了解架构?  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于应用程序,这不能公开共享 — 是否有一种私下共享的方法?

    我已联系我们当地的英国客户经理、了解是否有其他方法可以共享数据。

    如果我能在这里提供任何其他帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    我已在 E2E 上向您发送朋友的申请、请接受、并会向您发送消息以获取发送材料的说明。

    此致、

    Brandon