请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51635尊敬的专家:
根据 LMR51635 数据表、实现 48.5°C/W 的热阻需要遵循 TI EVM 板的布局。
我查看了 EVM 用户指南、发现的唯一指导是在外层使用 2oz 铜平面、在内层使用 1oz 铜平面以及 4 层 PCB 堆叠。
这是实现指定热性能的唯一要求、还是我缺少其他布局注意事项?
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.