This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:实现热阻

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582686/lmr51635-achieving-a-thermal-resistance

器件型号:LMR51635


尊敬的专家:

根据 LMR51635 数据表、实现 48.5°C/W 的热阻需要遵循 TI EVM 板的布局。
我查看了 EVM 用户指南、发现的唯一指导是在外层使用 2oz 铜平面、在内层使用 1oz 铜平面以及 4 层 PCB 堆叠。

这是实现指定热性能的唯一要求、还是我缺少其他布局注意事项?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    感谢您的查询!

    我会尽快回复您。  

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    感谢您的耐心!

    如果您的工作用例没有 任何特定布局条件、那么如果遵循了数据表和 EVM 用户指南中给出的指南、您将能够符合数据表中提供的热性能。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。