请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61199您好:
我使用 TPS61199PWR 进行背光。 显示器的 LED 有时会闪烁、 当我探测到 VOUT 时、我观察到电压下降约为 3.2V。 我添加了一些输出电容器并将 ISET 电阻器从 11k 更改为 7.5k、但这两个更改都没有帮助。 我对 PWM 施加了 3.3VDC、占空比为 100%、还探测了 SW 节点、看起来非常干净。 你有什么建议吗? 为什么会发生这种情况?
非常感谢。