This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199 TFT 显示屏闪烁

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582191/tps61199-tps61199-tft-display-blinking

器件型号:TPS61199


您好:

我使用 TPS61199PWR 进行背光。  显示器的 LED 有时会闪烁、 当我探测到 VOUT 时、我观察到电压下降约为 3.2V。 我添加了一些输出电容器并将 ISET 电阻器从 11k 更改为 7.5k、但这两个更改都没有帮助。 我对 PWM 施加了 3.3VDC、占空比为 100%、还探测了 SW 节点、看起来非常干净。  你有什么建议吗? 为什么会发生这种情况?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助分享陈词并展示您如何测量输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色一个是 SW 节点、另一个是 Vout。  IC 自身进入安全模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助分享之前的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R18 太大、请尝试使用更小的一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据功率要求(即 210mA) 计算)计算了这个值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻定义的是 OC 值、而不是最大输出电流。 请遵循“8.2.2.4 电流检测和电流检测滤波“来确定该电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直流电流、pls 考虑电流纹波并遵循“8.2.2.4 电流检测和电流检测滤波“来确定该电阻值。