This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:每节电池的充电停止(应达到 4.4V)-哪些寄存器控制充电终止?

Guru**** 2647905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582691/bq40z50-r2-charging-stops-at-4-2-v-cell-should-reach-4-4-v-which-registers-control-charge-termination

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

您好:

我将根据测试定制 BMS BQ40Z50-R2 公式 2 节串联锂离子电池组
通信和控制 BQStudio 工作正常—我可以使用 BQ 器件对电池组进行充电和放电。

但是、充电始终会停止约 每节电池 4.2V 即使我的电池的额定电压 最大 4.4V
我的目标是达到充满电(8.8V 电池包)、以便可以记录数据 GPCCHEM 特征化并稍后构建黄金映像。

当前设置

  • 器件: BQ40Z50-R2 、通过连接 EV2400 + BQStudio v1.3.128

  • ChemID: 0x1210(默认值)

  • 电池包: 2 节串联锂离子电池 (4.4V/节、共 8.8V)

  • 以 8.8V 电压进行充电、并具有 1.125mA 限制。
  • 充电/放电 FET 工作正常。

  • 我修改了高级充电算法保护电压阈值(例如,充电= 8800mV、COV = 4400mV)、但在接近 8.4V 电池包电压时充电仍停止。

  • 测试过程中不会出现安全或过压标志。

我的问题

  • 4.2V/电芯限值 引起的失真 ChemID (0x1210) 、还是在数据存储器中缺少配置?

  • 那个 寄存器或数据存储器参数 直接控制:

    • 每节电池的最大充电电压 、和

    • 充电终止条件((FC/RF TC 阈值)

    • 开始前  GPCCHEM 我是否应该手动修改这些参数、或者新的 ChemID 是否会自动调整它们?

我计划接下来做什么

  • 运行 GPCCHEM 以获得更接近的 ChemID。

  • 将该 ChemID 导入 Re、执行 电压/电流校准 、然后运行 学习循环

  • 最后、导出 A  GG + SREC 映像作为黄金基准。

    我附上了存储器导出寄存器、BQStudio 屏幕截图、电池特性和原理图。

    感谢你的帮助。
    任何具体指导 寄存器或配置字段 我应该检查以达到 4.4V/节的充电效果、这会非常有帮助。  

    此致、
    -Sukru

  • memory_export.gg.csv schematics.pngbqstudio_ss.pngbattery_specs.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是否需要更改这些参数、以便能够充电高达 4.4V?


    我希望充电高达 4.4V、以进行测量并使用 GPCCHEM 工具获得正确的 ChemID。 我是否可以更改存储器中的值并最多为 4.4V 充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sukru、

    您将需要更改数据存储器的高级充电算法部分中的参数。 我建议阅读 TRM 的第 4 部分、以详细了解这一点。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我已经根据 TRM 的第 4 节设置了我的参数。


    但我仍然无法充电至 4.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sukru、

    转至寄存器屏幕、报告的电压寄存器是否报告了 4400mV?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    充电时、读数为 8800mV。 这是从电源到 PACK 引脚的电压。 电源限制至 1125mA 的电流。



    然后停止:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sukru、

    我认为问题可能在于 OC 保护机制正在被触发。 为了在当前状态下将电池充电至高达 8.8V、我建议禁用该保护(您可以在获得正确的 ChemID 匹配并运行学习循环后重新启用该保护)。  

    若要将其禁用、请转至 Data Memory 中的“Settings"选项“选项卡、然后转至“Enabled Protections C“、然后确保“OC"位“位设置为绿色。

    此致、

    Adrian