This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:用于 JGNE JGCFR26650 磷酸铁锂电池的 GPCCHEM

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583125/bq40z50-r2-gpcchem-for-jgne-jgcfr26650-lifepo4-cell

器件型号:BQ40Z50-R2


您好专家、

我们正在为磷酸铁锂电池包设计基于 BQ40Z50-R2 的 BMS。

我已经对 JGNE JGCFR26650 磷酸铁锂电池进行了内部电池表征。 我很难解读 Gauging Parameter Calculator 报告。  

建议不要使用 DOD 小于 3%的匹配化合物 ID。

我附上了电池数据表、我们的测量值和 GPC 报告。

我有什么问题吗?  

config.zip 

此致、

Antoine Malnati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antoine、

    对于 LFP 电芯、我们建议将其发送到我们的实验室进行表征。 由于化学成分的原因、很难获得 ChemID 精确匹配。

    此致、

    Adrian