Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2您好专家、
我们正在为磷酸铁锂电池包设计基于 BQ40Z50-R2 的 BMS。
我已经对 JGNE JGCFR26650 磷酸铁锂电池进行了内部电池表征。 我很难解读 Gauging Parameter Calculator 报告。
建议不要使用 DOD 小于 3%的匹配化合物 ID。
我附上了电池数据表、我们的测量值和 GPC 报告。
我有什么问题吗?
此致、
Antoine Malnati