请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61177A您好、
当前使用默认电流设置且使能引脚保持高电平
如果我想通过 I2C 更改配置参数、是否需要切换使能引脚或同步复位条件?
如果低于等距、请告诉我
- PWR ON
2.默认使能引脚处于高电平
3. PWM 悬空
4. I2C 配置
5.根据亮度强度要求进行 PWM 引脚切换(需要新配置) 参数已实现)
每次器件复位后、是否都需要配置这些参数?
此致。