This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:电流设置和放大器;使能引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582882/tps61177a-current-setting-enable-pin

器件型号:TPS61177A


您好、

当前使用默认电流设置且使能引脚保持高电平  

如果我想通过 I2C 更改配置参数、是否需要切换使能引脚或同步复位条件?

如果低于等距、请告诉我

  1. PWR ON

2.默认使能引脚处于高电平

3. PWM 悬空

4. I2C 配置

5.根据亮度强度要求进行 PWM 引脚切换(需要新配置) 参数已实现)

每次器件复位后、是否都需要配置这些参数?

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件有 EEPROM、您可以按照“7.6.10 示例–将所有 RAM 寄存器的内容保存到 E2PROM“保存配置到 EEPROM。

    关于启动顺序、应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    这意味着 在保存配置时对 PWM 或使能引脚状态没有特定要求、并且只会使用 I2C 线路进行处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 PWM 和使能信号是需要客户应用的外部信号