Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110大家好、
我们正在设计可在极端温度条件下工作的电池 BMS。 决定使用 BQ34110 作为我们的电量监测计、并通过外部 NTC 来读取温度。 我们使用的 NTC 是与建议的 Semitec 103AT 不同的 10k NTC。 我们在其他线程中看到、您提供了一个电子表格来计算这些值、但线程引用的是不同的 IC。 此外、我们无法在电子表格输出的值和 BQ34110 的寄存器之间找到任何相关性。
是否可以提供引用 BQ34110 的 Excel 或帮助我们计算此特定 NTC 的外部温度系数?
NTC 数据表: NTC Resistance_vs_temperature.xlsx
提前感谢您!