This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:NTC 温度外部 Coeffs

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581694/bq34110-ntc-temperature-ext-coeffs

器件型号:BQ34110


大家好、

我们正在设计可在极端温度条件下工作的电池 BMS。 决定使用 BQ34110 作为我们的电量监测计、并通过外部 NTC 来读取温度。 我们使用的 NTC 是与建议的 Semitec 103AT 不同的 10k NTC。 我们在其他线程中看到、您提供了一个电子表格来计算这些值、但线程引用的是不同的 IC。 此外、我们无法在电子表格输出的值和 BQ34110 的寄存器之间找到任何相关性。

是否可以提供引用 BQ34110 的 Excel 或帮助我们计算此特定 NTC 的外部温度系数?

NTC 数据表: NTC Resistance_vs_temperature.xlsx 

提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队中的其他人、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下参数值:

    Coef-B DF
    B3 (Coef1) 18909.
    B2 (Coef2) –12968.
    B1 (Coef3) 5058
    B0 (Coef4) 234.6.

    倍频器 舍入
    RC0 (MinAD) 11703.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们将使用您的回复运行一些测试、如果我们遇到任何其他问题、我们将返回给您。