主题中讨论的其他器件: TPS2412、 UCC29002、 LM51770、LM51772
尊敬的团队:
代表客户发帖。
我计划使用两个 SMPS、UCC39002 和 TPS2412 来设计负载共享和热插拔功能。
(SMPS 为 150W,没有感应功能。)
我计划使用连接到模块 1 和 2 的两个 SMPS 进行负载共享、如所示 图 2. UCC39002+TPS2412、用于电流共享和冗余解决方案 SLUA550 文档第 4 页上。
我想问一问、即使使用没有检测功能的电源、是否也可以进行负载共享。
此致、
Danilo