This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:加载共享查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, UCC39002, TPS2412, UCC29002, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581140/ucc39002-load-share-inquiry

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TPS2412UCC29002LM51770、LM51772

尊敬的团队:

代表客户发帖。

我计划使用两个 SMPS、UCC39002 和 TPS2412 来设计负载共享和热插拔功能。

(SMPS 为 150W,没有感应功能。)

我计划使用连接到模块 1 和 2 的两个 SMPS 进行负载共享、如所示 图 2. UCC39002+TPS2412、用于电流共享和冗余解决方案 SLUA550 文档第 4 页上。

我想问一问、即使使用没有检测功能的电源、是否也可以进行负载共享。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    遗憾的是、负载共享控制器 (UCC29002 和 UCC39002)  电流 需要修改的反馈回路才能正常工作。

    UCC29002 可按物理方式将负载分配给不同的 PSU  降低 调节 PSU 的反馈电压。 随着 PSU 的反馈电压下降、PSU 认为它需要增加其输出电压、进而增加 PSU 的电流。 随着 PSU 电流的增加、UCC29002 将停止降低 PSU 的反馈电压。 这个周期最终将达到平衡、并确保所有 PSU 具有相等的电流。  

    此周期取决于 UCC29002 首先影响 PSU 反馈电压的能力。 因此、系统要求是可以访问的反馈电压。 如果系统是开环的、或者无法访问反馈电压、则无法使用负载共享控制器。

    无法将以下纯直流电源与 UCC29002 配合使用。 由于没有外露的反馈电路、因此 UCC29002 不能修改任何内容来分配负载。 需要修改内部 PCB 本身。 唯一的其他选择是在此之后再有一个 DC/DC 级、例如降压/升压级、然后可以在输出端使用 UCC29002。  

    这是一个相关的 E2E 论坛: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575296/ucc29002-50v-parallel-configuration---setting-radj-with-low-internal-rsense-value/6076775?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A525510# 

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如您所提、在上面的电路配置中、

    我想像您提到的那样添加一个具有检测(反馈电压)功能的降压/升压 IC、并将其连接到 UCC39002。

    是否有您可以推荐的降压/升压 IC? (SMPS:12V/12.5A、150W)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsang:

    您的输入电压是多少? 我再回答此问题、以提供降压/升压建议。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用的 SMPS (AC/DC) 具有 12V 输出、没有 FB 功能、

    我正在寻找一个可以在 UCC39002 和 SMPS 之间连接并具有 Vin.12V 和 Vout.12V 并通过反馈调整 Vout 的 IC。

    您可以推荐任何 TI IC 吗?

    谢谢你。

    SMPS#1 12V >? > UCC39002 > TPS2412 >
                                        >负载 (12V、最大 12.5A)
    SMPS#2 12V >? > UCC39002 > TPS2412 >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsang:

    LM51772 和 LM51770 非常适合这一要求。

    两者都可以通过 FB 调节输出电压、也可以通过模拟 ATRK 信号调节输出电压。

    此致、

    Stefan