升压模式正确、但降压模式不正确。 SW2 波不总是高电平、我不知道为什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
示波器图中的黄色信号为 VOUT、VOUT 为 12V、这是正确的。 在 LM5176 数据表中、降压模式期间、SW2 波应处于高电平。 如下图所示。 但我很好奇、为什么我的 SW2 波在降压模式下具有一些低电平。 我尝试将 C23&C25 从 100nF 更改为 220nF、但在蓝波中仍然具有低电平。 我是否应该将 C23&C25 更改为更多?
您好 Stefan、
STP80NF70、这是我选择的 MOSFET。 我选择了 R6/R11/R5/R10 栅极驱动器 30Ω。 请检查所选的栅极电阻器 R6/R11/R5/R10 值是否合适。 此外、对于在 300kHz 开关频率下运行的 STP80NF70、我应该为 VCC 引脚对地电容器 C20 和启动电容器 C23/C25 选择多大的电容值? 谢谢!
BR、ć
宋有伟