This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331 SS 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582140/tps54331-tps54331-ss-issue

部件号:TPS54331


您好的团队、

我的客户遇到有关 TPS54331 的问题、SCH 如下所示:  

在跟踪生产过程中、他们发现电路板的一部分(7 个分页的遮光板)无法正常上电、输入电压和输入电压正常、但输出电压几乎为 0。

image.png

以下是 PH (CH2) 和 EN (CH1) 波形、器件似乎在电源过程中触发 OCP。

image.png

我的问题如下:

  1. 该问题是否由 SS 电容器引起? 我注意到电容不能提供 27nF、但它们使用 100nF、当使用较小电容时、它可以正常工作、我想知道电容值为什么会导致该问题。
  2. 请帮助检查 SCH 是否有其它问题。
  3. 在数据表中、我注意到限流阈值 是一个范围、最小值为 3.5A、典型值为 5.8A、如何理解范围? 在实际应用中、什么因素会影响不同的限流阈值?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jingguo

    • 对于 100nF 电容器、启动时间为 40ms、远高于数据表中提到的建议值。 使用 10nF 电容器以确保平稳的启动行为
    • R697=45k。 因为基准电压为 0.8。 在 VSENSE 和 COMP 引脚上使用容差为 1%的电阻器

    • 请与客户确认 COMP 值是否是使用仿真计算的? 我建议使用 WEBENCH 进行此测量。 我已在此处创建了一个模拟草案 (Power Designer)
    • 在数据表中、在考虑 3A 输出电流的情况下提及电流限制。 在其他情况下、它的工作原理是将 SW 电流与 COMP 引脚电压进行比较。 这是数据表中的相关部分。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Nik、

    感谢您的回复、您能向我分享仿真链接吗?

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jingguo

    链接如下。  

    WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 设计工具|德州仪器 TI.com

    e2e.ti.com/.../WBDesign4_5F00_Startup_2D00_1.pdf

    此致

    Nikhil