This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420:LMQ66420 设计回顾

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420, LMR66420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582037/lmq66420-lmq66420-design-review

器件型号:LMQ66420
主题中讨论的其他部分: LMR66420

您好:  

您能否对我们的 LMQ66420 设计进行原理图审阅? 我附上了 WEBENCH 设计和原理图。

设计参数包括:

  • +12V 输入
  • +1V8 输出
  • 2A 最大电流
  • 0.26A 标称电流

适用于 TI 设计 review.pdf 的 23000A12_Power_1V8 

1V8 电源 LMQ66420.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我已经详细审核了您的原理图。 原理图的所有关键方面都符合 LMR66420 数据表并遵循建议。 无需更改。

    选择 1 µH 电感器。 这是可以接受的、但如果需要降低纹波或进一步降低 EMI、请考虑选择≥2.2 µH 值。 否则、您当前的原理图是稳健的、符合指南要求。

    谢谢。此致
    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Naresh、这很有帮助。 我会将电感器换成等效 2.2uH、因为我有足够的布板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真棒 Peter。

    谢谢。此致

    Naresh