请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ66420主题中讨论的其他部分: LMR66420
您好:
您能否对我们的 LMQ66420 设计进行原理图审阅? 我附上了 WEBENCH 设计和原理图。
设计参数包括:
- +12V 输入
- +1V8 输出
- 2A 最大电流
- 0.26A 标称电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
您能否对我们的 LMQ66420 设计进行原理图审阅? 我附上了 WEBENCH 设计和原理图。
设计参数包括: