请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746尊敬的 TI 团队
我有一款使用 BQ27Z746 的产品、在 ESD 测试期间遇到问题。 我在电池的 GND 上执行了±8kV 的接触 ESD 测试。 在测试期间、电池以 2A 的电流放电、但 BQ27Z746 的 DSG 引脚始终会出现瞬时压降、从而导致产品在放电过程中出现瞬时功率损耗。 请帮助确认我需要采取什么措施来改善此问题、以便在 GND 上进行 ESD 测试期间 BQ27Z746 不会暂时断开 DSG(从而导致功率损耗)。 谢谢