This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 ESD 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582432/bq27z746-bq27z746-esd-issue

器件型号:BQ27Z746


尊敬的 TI 团队

我有一款使用 BQ27Z746 的产品、在 ESD 测试期间遇到问题。 我在电池的 GND 上执行了±8kV 的接触 ESD 测试。 在测试期间、电池以 2A 的电流放电、但 BQ27Z746 的 DSG 引脚始终会出现瞬时压降、从而导致产品在放电过程中出现瞬时功率损耗。 请帮助确认我需要采取什么措施来改善此问题、以便在 GND 上进行 ESD 测试期间 BQ27Z746 不会暂时断开 DSG(从而导致功率损耗)。 谢谢

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH 您好:  

    请给我们一些时间回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adrian

    我在 BQ27Z746 的各个位置添加了 ESD 二极管、但这无法解决 ESD 问题。 在 GND 上的±2kV 接触 ESD 测试期间、仍会导致 PACK+瞬时断电。 在 ESD 测试过程中、必须采用哪些方法来解决 PACK+功率损耗问题?

    e2e.ti.com/.../_BC03_Clamp0571P.pdf