This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87561-Q1:Semidrive X9SP 的 OPN 和最新 OTP 设置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87563-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582440/lp87561-q1-the-opn-and-latest-otp-setting-for-semidrive-x9sp

器件型号:LP87561-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87563-Q1

你好、团队

您是否会帮助共享适用于 Semidrive X9SP 的 LP87563-Q1 的 OPN 以及最新的 OTP 设置文件?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    适用于 SemiDrive X9SP 的 LP87563-Q1 的完整 OPN 是 LP875630CRNFRQ1  

    TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/SNVU903 中介绍了最新的 OTP 设置

    请注意、 X9SP 的当前应用手册 正在修订、其中显示 LP875630C-Q1 的 Buck2 = 3.3V。 这应该是正确的 1.1V
    最新版本的电源 树应将 LP875630C-Q1 的 Buck2 为 VDDQ_DRAM 供电、并将外部 TLV76733-Q21 为 VDDH_3V3 / VDDIO_3V3 供电:

    如果有任何困惑、请告诉我、我可以帮助澄清。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

    它清楚的变化。  

    感谢您的更新和评论。