请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87561-Q1主题中讨论的其他器件:LP87563-Q1
你好、团队
您是否会帮助共享适用于 Semidrive X9SP 的 LP87563-Q1 的 OPN 以及最新的 OTP 设置文件?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、团队
您是否会帮助共享适用于 Semidrive X9SP 的 LP87563-Q1 的 OPN 以及最新的 OTP 设置文件?
谢谢
尊敬的 Ted:
适用于 SemiDrive X9SP 的 LP87563-Q1 的完整 OPN 是 LP875630CRNFRQ1
TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/SNVU903 中介绍了最新的 OTP 设置
请注意、 X9SP 的当前应用手册 正在修订、其中显示 LP875630C-Q1 的 Buck2 = 3.3V。 这应该是正确的 1.1V
最新版本的电源 树应将 LP875630C-Q1 的 Buck2 为 VDDQ_DRAM 供电、并将外部 TLV76733-Q21 为 VDDH_3V3 / VDDIO_3V3 供电:

如果有任何困惑、请告诉我、我可以帮助澄清。
此致、
Sarah