This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:进行平衡时压降和升高

Guru**** 2613675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573813/bq79616-q1-voltage-drop-and-increase-when-balancing

器件型号:BQ79616-Q1


工具/软件:

您好、

目前我正在使用 BQ79616-Q1 编写软件。
我们已经成功读取了所有电压、温度、菊花链等、并且目前正在努力实现平衡。

在我们的设置中、我们有一个 MCU 通过 SPI 与 BQ79600 通信桥接器进行通信、该通信桥接器连接到单个 BQ 堆栈器件。

当我们开始均衡时、我们为 CB7-CB16、5s (0x0) 占空比、60s (0x3) bal 计时器设置一个计时器、并使用 AUTO_BAL。
电阻器会发热、因此我们可以确保正在进行平衡。 不过、我们可以看到、偶数电芯电压增加、而奇数电芯电压降低:

这会影响我们的欠压/过压检查。
这种行为是否有解释? 可能的解决方案?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom

    很抱歉、延迟的回复。

    这是预期行为。 在自动平衡模式下、该器件为奇数电池、然后 为偶数电池打开电流阱。 如果流经电芯的电流增加、电压将降低、从而导致电压下降。 为了保持整体电池组电压、其他电池必须增加电压、以补偿被平衡的电池。  

    遗憾的是、在 6xx 系列器件中、没有解决此问题的集成解决方案。 建议您只需停止对每个 FDTI 进行平衡、以便在不存在该失调电压时检查电压。  

    此致、

    Bo