请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1工具/软件:
您好、
目前我正在使用 BQ79616-Q1 编写软件。
我们已经成功读取了所有电压、温度、菊花链等、并且目前正在努力实现平衡。
在我们的设置中、我们有一个 MCU 通过 SPI 与 BQ79600 通信桥接器进行通信、该通信桥接器连接到单个 BQ 堆栈器件。
当我们开始均衡时、我们为 CB7-CB16、5s (0x0) 占空比、60s (0x3) bal 计时器设置一个计时器、并使用 AUTO_BAL。
电阻器会发热、因此我们可以确保正在进行平衡。 不过、我们可以看到、偶数电芯电压增加、而奇数电芯电压降低:

这会影响我们的欠压/过压检查。
这种行为是否有解释? 可能的解决方案?
提前感谢。