Other Parts Discussed in Thread: TPS25821
大家好:
我正在制作一个 Taylor 制作板、上面有 Raspberry PI CM4。
要添加更多 USB 端口、我添加了 USB2513(来自微芯片)。 我有两个 USB 端口类型 A(工作正常)和一个 USB 类型 C(工作时!)。
要控制 USB C 端口的电源、我使用 TPS25821。 我已经使用 PICkit 5 测试了此端口、所以在测量不同的电压 (Vbus (4.97V)、CC1 (0.97V)、CC2 (0.1V)) 时、我可以看到这个端口打开。
但是、我需要在这个端口上插入触摸屏。 我看到 CC1 和 CC2 上的两个电阻器 5.1k。
当我将这个屏幕插入电路板时、没有任何反应。 CC1 为 0.43V(过低,无法启动)、CC2 为 0.1V。 我尝试更改了 Vbus 上的电容器(在使用 100µF 之前、现在我有一个<xmt-block0> 10µF</xmt-block>)。 10µF。
一两个,屏幕已经启动,但我不知道为什么,因为我没有改变任何东西。
如果我在我的 touschscreen (+12V) 上插入墙上适配器启动它,那么如果我插入 USB C 并移除我的墙上适配器,在这种情况下,它可以工作(电源+触摸),但它不会是真正的外壳,触摸屏必须与 USB 端口一起提供。
此外、如果我将触摸屏连接到 USB Type A 端口、它会很好地运行。
所以,如果你有任何想法,这将是伟大的!
编辑:我使用的电缆只有一根 CC 线。 我订购了一款功能齐全的新产品。