This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:带有 TPS25821 的 USB C 连接器上无电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582100/tps25821-no-voltage-on-usb-c-connector-with-tps25821

器件型号:TPS25821


大家好:

我正在制作一个 Taylor 制作板、上面有 Raspberry PI CM4。

要添加更多 USB 端口、我添加了 USB2513(来自微芯片)。 我有两个 USB 端口类型 A(工作正常)和一个 USB 类型 C(工作时!)。

要控制 USB C 端口的电源、我使用 TPS25821。 我已经使用 PICkit 5 测试了此端口、所以在测量不同的电压 (Vbus (4.97V)、CC1 (0.97V)、CC2 (0.1V)) 时、我可以看到这个端口打开。

但是、我需要在这个端口上插入触摸屏。 我看到 CC1 和 CC2 上的两个电阻器 5.1k。

当我将这个屏幕插入电路板时、没有任何反应。 CC1 为 0.43V(过低,无法启动)、CC2 为 0.1V。 我尝试更改了 Vbus 上的电容器(在使用 100µF 之前、现在我有一个<xmt-block0> 10µF</xmt-block>)。 10µF。

一两个,屏幕已经启动,但我不知道为什么,因为我没有改变任何东西。

如果我在我的 touschscreen (+12V) 上插入墙上适配器启动它,那么如果我插入 USB C 并移除我的墙上适配器,在这种情况下,它可以工作(电源+触摸),但它不会是真正的外壳,触摸屏必须与 USB 端口一起提供。

此外、如果我将触摸屏连接到 USB Type A 端口、它会很好地运行。

所以,如果你有任何想法,这将是伟大的!

 编辑:我使用的电缆只有一根 CC 线。 我订购了一款功能齐全的新产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但是、我需要在此端口上插入触摸屏。 我在上面可以看到 CC1 和 CC2 上的两个电阻器 5.1k。[/报价]

    您是否确认触摸屏上有 Rd 电阻器(CC1 和 CC2 上的 5.1K 下拉电阻器)?

    如果我在 touschscreen (+12V) 上插入墙上适配器来启动它

    壁式适配器是源端、触摸屏是接收端。  触摸屏是否支持双重角色电源?   

    当我把这个屏幕插入我的主板上时、什么都没有发生。 CC1 为 0.43V(过低,无法启动)、CC2 为 0.1V。 我尝试更改了 Vbus 上的电容器(在使用 100µF 之前、现在我有一个<xmt-block0> 10µF</xmt-block>)。 10µF。

    您能否确认/sink 引脚变为低电平?

    此致、
    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    是、触摸屏有两个 Rd 电阻器 (5.1k 至 GND)。

    是的、触摸屏支持双电源。

    是、/sink 变为低电平。

    我还注意到了其他一些、如果我不插入 HDMI 连接器、触摸屏将启动 (USB 上为+5V、CC1 为 0.91V)。 如果我插入 HDMI 连接器,然后我的 USB 连接器,我有我之前描述的情况.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通过 HDMI 和壁式适配器供电时、总线电源或控制信号是否有任何差异?

    此致、

    Chris