This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM51231 - BIAS 引脚上的电荷泵

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583206/lm51231-q1-lm51231---charge-pump-on-bias-pin

器件型号:LM51231-Q1


亲爱的

我们正在使用此 Boost 进行开发、但我们对实施有一些疑问。 在数据表中、似乎仅当 Vbias > 3、8V 时、IC 才接受 Vin>0/8V 的电压。

我们的电路板是电池供电系统的一部分、可接受 3、7V<Vin<42V 的电压。

现在、在我们的设计中、我们 在 BIAS 引脚上插入了 LM2765M6X 电荷泵 IC、以便在启动时提供 6.6V 电压。那么考虑到这些 Vin 间隔、是否确实需要使用该电荷泵 IC、或者我们可以将 BIAS 引脚连接到 VIN 引脚?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、  

    感谢您的联系。  

    我们只能保证器件在偏置电压>= 3.8V 时能够正确启动。  

    因此、如果在启动时 Vin 可以是 3.7V、则需要电荷泵。  

    此致

    Moritz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,莫尔蒂茨,感谢您的答复。

    好的、我们必须在设计中使用电荷泵。

      鉴于 LM2765M6X 的产品寿命将大于 10 年、因此对于我们的项目而言、LM2765M6X 是否是正确的选择?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、  

    很遗憾、我无法回答这个问题、请通过新的 E2E 主题与负责团队联系。

    此致

    Moritz