请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51231-Q1亲爱的
我们正在使用此 Boost 进行开发、但我们对实施有一些疑问。 在数据表中、似乎仅当 Vbias > 3、8V 时、IC 才接受 Vin>0/8V 的电压。
我们的电路板是电池供电系统的一部分、可接受 3、7V<Vin<42V 的电压。
现在、在我们的设计中、我们 在 BIAS 引脚上插入了 LM2765M6X 电荷泵 IC、以便在启动时提供 6.6V 电压。那么考虑到这些 Vin 间隔、是否确实需要使用该电荷泵 IC、或者我们可以将 BIAS 引脚连接到 VIN 引脚?
此致