This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772-Q1:电流监控器精度

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582955/lm51772-q1-current-monitor-accuracy

器件型号:LM51772-Q1


您好、  

在我可以拆卸的情况下、CDC 引脚可以配置为电流监控输出。 根据电阻值、它会提供与输出电流成正比的电压。 您能告诉我此电流测量的准确性吗?

 

此致

托克塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    感谢您使用 E2E 论坛。  

    您对 CDC 引脚的功能了解正确。

    CDC 的精度由以下公式定义:

    - ISNSP/N 上的检测电阻

    - CDC 上的电阻器

    -内部 OPAMP:请参阅 SNVSCM0 数据表| TI.com GM (CDC)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    对于 R (CDC) 和检测电阻 ISNSP/N 的 1%电阻器、您能给我一个数字吗?

    我不符合数据表中的规定:gm+–10%、但也存在设定的电压误差和电流检测放大器输出电流误差  

    您认为输出电流测量误差总共会超过 10%吗?

    BR Toktam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    是的、由于较低电流的偏移误差、总误差可能高于 10%。

    此致、

     Stefan