主题中讨论的其他器件:TPS65994、 TPS25751、 TPS2121、 TMUXHS221F
工具/软件:
您好:
我正在寻找一款 USB-C 双端口控制器、如 TPS65994、该控制器可与一些 2 节锂离子电池充电器配合使用、以提供可在 5V 至 20V 电压下充电的 2 端口双角色 PD 解决方案、并从任一端口或两个端口同时提供至少 5V 输出。 是否有这样的支持解决方案可以控制两个 PD 端口而无需任何 NRND 状态?
谢谢!
Craig
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我正在寻找一款 USB-C 双端口控制器、如 TPS65994、该控制器可与一些 2 节锂离子电池充电器配合使用、以提供可在 5V 至 20V 电压下充电的 2 端口双角色 PD 解决方案、并从任一端口或两个端口同时提供至少 5V 输出。 是否有这样的支持解决方案可以控制两个 PD 端口而无需任何 NRND 状态?
谢谢!
Craig
大家好、Adrian、我想我已经有计划参加本次课程。 此应用是一款便携式扬声器、它需要两个快速充电的 USB-C 端口、这些端口还能够在器件发出请求时实现 5V OTG 运行。 我计划使用 2 芯串联锂离子电池组供电、我需要维持 USB2.0 以便能够对 MCU 进行编程。
我计划使用两个 TPS25751、其具有 EVM 中所示的液体检测配置。 两条 PPHV 总线将连接到一个 TPS2121 电源多路复用器来控制哪个端口用于充电、而 TMUXHS221F 将允许两条 USB2.0 数据总线路径返回微控制器、同时为两个端口的 D+/D-提供 VBUS 短路保护。
这听起来像是一个强大的保护方案、但如果您有任何提示或注意事项、我很想听听。 我还想知道、如果有人将最终产品插入电源、是否有一种良好的机制来防止其浪费电池? 我想我在 TPS25751 手册中看到了一些内容、可通过 USB-C 电缆与连接的设备进行通信并获取其供应商 ID 或其他内容、也许就是这种方式。 再次感谢!
此致、
Craig
您好 Craig:
感谢您对系统的详细说明。
我有几个问题:
提前感谢您的回答、
Adrian Sacalxot-Berrios