This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:关于不推荐在新设计中使用的

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS2121, TMUXHS221F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574293/tps65994ad-about-the-not-recommended-for-new-designs

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS25751TPS2121TMUXHS221F

工具/软件:

您好:  

我正在寻找一款 USB-C 双端口控制器、如 TPS65994、该控制器可与一些 2 节锂离子电池充电器配合使用、以提供可在 5V 至 20V 电压下充电的 2 端口双角色 PD 解决方案、并从任一端口或两个端口同时提供至少 5V 输出。 是否有这样的支持解决方案可以控制两个 PD 端口而无需任何 NRND 状态?

谢谢!

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPS25751 以作为替代方案。 但是、这是一种仅支持单端口的解决方案。 目前、我们没有双端口替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    感谢您的答复。 是否有任何应用手册针对管理两个独立的 TPS25751 如何连接单个充电器提供了任何提示或参考设计? 您能帮助推荐一款良好的两节电池充电器、该充电器能够很好地与 USB-C 能够提供的宽 VIN 配对吗?

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    对延迟响应表示歉意。

    它将用于什么应用?

    它们是否有您可能需要的任何其他交替模式?

    您希望使用什么输入电压?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adrian、我想我已经有计划参加本次课程。 此应用是一款便携式扬声器、它需要两个快速充电的 USB-C 端口、这些端口还能够在器件发出请求时实现 5V OTG 运行。 我计划使用 2 芯串联锂离子电池组供电、我需要维持 USB2.0 以便能够对 MCU 进行编程。

    我计划使用两个 TPS25751、其具有 EVM 中所示的液体检测配置。 两条 PPHV 总线将连接到一个 TPS2121 电源多路复用器来控制哪个端口用于充电、而 TMUXHS221F 将允许两条 USB2.0 数据总线路径返回微控制器、同时为两个端口的 D+/D-提供 VBUS 短路保护。

    这听起来像是一个强大的保护方案、但如果您有任何提示或注意事项、我很想听听。 我还想知道、如果有人将最终产品插入电源、是否有一种良好的机制来防止其浪费电池? 我想我在 TPS25751 手册中看到了一些内容、可通过 USB-C 电缆与连接的设备进行通信并获取其供应商 ID 或其他内容、也许就是这种方式。 再次感谢!

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    感谢您对系统的详细说明。

    我有几个问题:

    • 您打算使用什么电池充电器为 2 芯锂离子电池组充电?
    • 您是否计划使用 TPS25751s 来控制锂离子电池组、如果是、您计划如何操作?
    • 您计划使用 TPS2121 电源多路复用器似乎有利于受电、但供电可能有点棘手。 您是否有可以分享的方框图?

    提前感谢您的回答、

    Adrian Sacalxot-Berrios