请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085工具/软件:
您好、专家
我有一个关于 streamax 的问题:如果电源输入为 9V 至 36V、RT 引脚是否可以直接从电源连接到 RT 引脚? 原理图显示该 引脚通过电阻器连接、但数据表指出 RT 引脚不能超过 7V。

我们 将一个扬声器连接到后端、输入电压为 36V。 5085 的电压纹波非常大、峰值超过 1.1V。 该纹波电平是否会影响器件?