This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:电源和纹波问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576008/lm5085-power-and-ripple-questions

器件型号:LM5085


工具/软件:

您好、专家

我有一个关于 streamax 的问题:如果电源输入为 9V 至 36V、RT 引脚是否可以直接从电源连接到 RT 引脚? 原理图显示该 引脚通过电阻器连接、但数据表指出 RT 引脚不能超过 7V。

我们 将一个扬声器连接到后端、输入电压为 36V。 5085 的电压纹波非常大、峰值超过 1.1V。 该纹波电平是否会影响器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerry。  

    否、您无法将 RT 引脚直接连接到 VIN 引脚。 该器件需要在 VIN 和 RT 之间提供阻抗以将 RT 引脚调节至 7V 以下。  

    在连接扬声器之前、降压转换器的输出纹波有多大? 如果在连接扬声器后纹波增加、请检查电感器电流和开关是否稳定。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL