This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:SPICE 模型无法在集中使用 — RT/CT 引脚问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570043/ucc28c54-spice-model-not-working-in-ltspice---issue-with-rt-ct-pin

器件型号:UCC28C54


工具/软件:

您好:

我在产品页面上使用 SPICE 模型为 UCC28C54 制作了一个简单的测试电路、当 Vdd 达到大约 6V 时、仿真会冻结。 但是、如果我在 RT/CT 引脚上提供锯齿波、仿真将按预期工作。

是否有人看到此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、
    对我们的响应出现延迟、我们感到非常抱歉。 我 注意到您没有在 VDD 和 VREF 引脚上放置旁路电容器。  

    请进行更改、然后返回给我们。 如果您仍然 遇到 问题、请 在不使用脉冲发生器的情况下分享电路的屏幕截图。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了进行说明、这不是试验电路板或我构建的任何物理硬件。  它仅在仿真中使用产品页面上的 SPICE 模型和 LSPICE。   

    您是否能够在 LSPICE 中制作测试电路并对其进行测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我们不再使用 TI 的 SPICE、不再提供支持。 我们将帮助您解决技术问题、由此给您带来的不便深表歉意。 有关仿真工具的相关问题,请联系 LTspice 帮助团队。

    此致、

    Pratik A.