请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C54工具/软件:
您好:
我在产品页面上使用 SPICE 模型为 UCC28C54 制作了一个简单的测试电路、当 Vdd 达到大约 6V 时、仿真会冻结。 但是、如果我在 RT/CT 引脚上提供锯齿波、仿真将按预期工作。
是否有人看到此问题?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.