This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:1D 仅供电模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583223/tps25751-tps25751d-source-only-mode

器件型号:TPS25751


您好、  

我找到了一篇论坛文章、应该可以通过较新的固件开发工具在仅源代码应用中使用 TSP25751D。  

我们的用例是:  
系统中仍然提供 5V 和 20V 电压。 根据 CC 线路和 PDO 合约、TPS25751D 应提供 5V 或 20V 的电压。  

我们知道这不是标准 USB-C PD 用例。  

没有电池充电器或类似的东西。 我们有一个用于配置的 EEPROM。  

可以帮帮我吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    你知道什么论坛文章说,以供我参考吗?

    我们正在努力开发 TPS25751 的配置、该配置将经过优化、未来可支持仅供电方应用。

    您是否需要外部 DC/DC 的支持? 它将用于什么应用?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios