请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751您好、
我找到了一篇论坛文章、应该可以通过较新的固件开发工具在仅源代码应用中使用 TSP25751D。
我们的用例是:
系统中仍然提供 5V 和 20V 电压。 根据 CC 线路和 PDO 合约、TPS25751D 应提供 5V 或 20V 的电压。
我们知道这不是标准 USB-C PD 用例。
没有电池充电器或类似的东西。 我们有一个用于配置的 EEPROM。
可以帮帮我吗? 谢谢你。