This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:器件选择

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575779/tusb1044-device-selection

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB544

工具/软件:

尊敬的团队:

请问我有你的支持在这里找到一个衣橱设备? 谢谢!  

USB Type-C 线性转接驱动器

工作电压:1.8V

USB 传输:支持 USB 3.2 Gen1

DP 传输:支持 DisplayPort 1.4 HBR3 (8.1Gbps)

耳机:支持数字耳机/模拟耳机

无数据传输时支持 OW 功率模式

通信:I2C

工作温度:–20℃ 至 85℃

封装:QFN 3mm*4mm