主题中讨论的其他器件:TUSB544、
工具/软件:
尊敬的团队:
请问我有你的支持在这里找到一个衣橱设备? 谢谢!
USB Type-C 线性转接驱动器
工作电压:1.8V
USB 传输:支持 USB 3.2 Gen1
DP 传输:支持 DisplayPort 1.4 HBR3 (8.1Gbps)
耳机:支持数字耳机/模拟耳机
无数据传输时支持 OW 功率模式
通信:I2C
工作温度:–20℃ 至 85℃
封装:QFN 3mm*4mm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请问我有你的支持在这里找到一个衣橱设备? 谢谢!
USB Type-C 线性转接驱动器
工作电压:1.8V
USB 传输:支持 USB 3.2 Gen1
DP 传输:支持 DisplayPort 1.4 HBR3 (8.1Gbps)
耳机:支持数字耳机/模拟耳机
无数据传输时支持 OW 功率模式
通信:I2C
工作温度:–20℃ 至 85℃
封装:QFN 3mm*4mm
您好、
我们有几个适用于此应用的器件。
请查看以下应用手册、了解哪一款更适合您的应用。