尊敬的专家:
我想向您学习。为什么 RS485 允许–7 至 12V 的共模电压? 这一指标的决定因素是什么? 我会展示我的想法,请检查我的答案

对于 RS485 传输。 GPD 规则为 7V。如果您分别采用最极端的情况、则为 5V RS485。 第一种类型:发送器的 GND 大于接收器的 GND 7V。 然后、当发送器处于高电平时、在接收器上看到的是 5+7=12V。 其次、发送器的 GND 小于接收器的 GND 7V。 然后、当发送器输出低电平时、它在接收器上看到的是 0-7=–7V。
我的理解是否正确? 3.3V RS485 应该是–7V 至 +10.3V。是否有任何其他因素?我还想知道工业自动化中存在哪些应用场景。 应该推广具有宽共模范围的 RS485。