This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149 EVM 设置

Guru**** 2765865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582797/lm25149-lm25149-evm-setting

零件号:LM25149


尊敬的先生:  

 

使用 EVM 的客户并希望调整 Vout、因此将 RFB2 从 19.1K 更改为 3.48K。

因此、EVM 无法上电。 (最初还可以)

将 RFB2 更改回最初的电路板设置后、EVM 无法上电。  

请问 EVM 或 IC 芯片的制造过程如何?

如果要更改 Vout、则需要设置除反馈电阻之外的任何内容?

非常感谢!

 

BR、  

Sean Liao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的留言。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 EVM 在将 RFB2 从 19.1kΩ 更改为 3.48kΩ 后无法上电、并且在恢复后仍然无法上电、则可能会发生过压情况、可能会损坏 IC 或输出电容器。 调整 Vout 时、始终使用数据表公式重新计算反馈电阻器;确保新 Vout 保持在所有元件额定值范围内。 除了反馈电阻器、还验证输出电容器电压额定值、补偿和负载设置。 如果 EVM 在恢复 RFB2 后未恢复、请检查并更换 IC、并根据需要更换无源器件、还可能损坏。 有关安全更改和上电过程、请务必遵循 EVM 用户指南。

    谢谢。此致

    Naresh