请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:LM25149尊敬的先生:
使用 EVM 的客户并希望调整 Vout、因此将 RFB2 从 19.1K 更改为 3.48K。
因此、EVM 无法上电。 (最初还可以)
将 RFB2 更改回最初的电路板设置后、EVM 无法上电。
请问 EVM 或 IC 芯片的制造过程如何?
如果要更改 Vout、则需要设置除反馈电阻之外的任何内容?
非常感谢!
BR、
Sean Liao