This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:查询 TPS748A

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS748A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573863/tps748a-queries-for-tps748a

器件型号:TPS748A


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我有几个有关 TPS748A 的问题。

1.与数据表中的 Vdropout 规格相混淆。 当 BIAS 连接到 5V 时 、Vdrop 是否满足 3.3V 至 2.5V、2.5V 至 1.8V、1.8V 至 1.2V 和 1.8V 至 1.0V 应用的要求?

2.是否需要前馈电容器? 如果 需要 FF 电容器、应使用哪个值?

谢谢

Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neo、

    1.使用 5V 偏置压降时、最大值应约为 135mV。 您提供的条件有足够的余量来保持适当的调节。

    2.不需要前馈电容器。

    谢谢、
    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个后续问题:

    如果使用 3.3Vin 并将 Vin 和 BIAS 组合在一起、它是否可以分别输出 2.5V 和 1.2V?

    谢谢。

    Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neo、

    预期的输出电流是多少?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.3A(最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Neo、

    在 VOUT = 2.5V 时、将没有足够的余量进行适当调节。 1.2V VOUT 将有足够的余量。

    谢谢、

    Vahnroy