请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS748A工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我有几个有关 TPS748A 的问题。
1.与数据表中的 Vdropout 规格相混淆。 当 BIAS 连接到 5V 时 、Vdrop 是否满足 3.3V 至 2.5V、2.5V 至 1.8V、1.8V 至 1.2V 和 1.8V 至 1.0V 应用的要求?
2.是否需要前馈电容器? 如果 需要 FF 电容器、应使用哪个值?
谢谢
Neo