请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662A-Q1TPS92662 相位和 PWM 设置问题:
在使用期间、有必要定期设置相位和 PWM 寄存器(PWM 值相同)。 测试表明、92662 的电流输出会定期发生跳跃、如下图所示。
如果未设置 PHASE 寄存器、则不会发生这种现象、在 PWM 设置为其最大值时也不会发生这种现象。
相位和 PWM 寄存器产生的电流出现波动的原因是什么?
如何解决这种波动?
谢谢!