请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662A-Q1您好:
我们有问题,与一个驱动程序的通信工作正常,但当我们将与两个驱动程序的通信,没有响应. CLK 和 SYNC 线路在第一个驱动器上没有波形输出。
我们从事的一个较旧的工程也使用了两款器件、但使用的是上一代器件 (TPS92662)、该软件便能按预期运行。
我比较了 TPS92662 和 TPS92662A 的两个数据表,发现 DSTR 引脚和 XTALDS 寄存器是新的。
这可能是问题吗? 如果是、我们需要使用什么值?
希望您能帮帮我。
此致
Sandra Mayinger