This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662A-Q1:CLK 和 SYNC 没有输出

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582581/tps92662a-q1-clk-und-sync-has-no-output

器件型号:TPS92662A-Q1


您好:

我们有问题,与一个驱动程序的通信工作正常,但当我们将与两个驱动程序的通信,没有响应. CLK 和 SYNC 线路在第一个驱动器上没有波形输出。  

我们从事的一个较旧的工程也使用了两款器件、但使用的是上一代器件 (TPS92662)、该软件便能按预期运行。

我比较了 TPS92662 和 TPS92662A 的两个数据表,发现 DSTR 引脚和 XTALDS 寄存器是新的。
这可能是问题吗? 如果是、我们需要使用什么值?

希望您能帮帮我。

 

此致

Sandra Mayinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    此器件被选通、因此 E2E 不支持。 我们将继续发送电子邮件。  

    谢谢、

    Jaron