Other Parts Discussed in Thread: LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5013
您好的团队、
客户使用 LM5013 来设计和规范、波形、原理图、 如下所示。
平缓的电压上升、与数据表不同的是波形
Vin=48V
VO=12V
Io=3A



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.